This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:TAS2552关于扬声器电流和电压测量用途

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578172/tas2552-tas2552-about-the-speaker-current-and-voltage-measuring-qusetions

部件号:TAS2552

大家好,

客户正在使用 TAS2552。  客户需要测量扬声器电流和电压。 但他不知道 TAS2552是如何 实现这一点的

功能。

我的理解是TAS2552使用 VSENSE+/-引脚获取 扬声 器电压。 然后 VSENSE+/-针脚将  扬声 器电压 信息发送到  

数据 表的数字I/O和控制(如7.2)功能方框图。  

问题1:我 的理解是否正确? 如果   我的理解正确, TAS2552如何 测量扬声器电流?

问题2:如果我的理解不正确,您能否告诉我 TAS2552如何 测量扬声 器电流和电压?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    TAS2552测量这两个值,并通过PDM (能够使用单独的时钟(IVCLK)或通过I2S)将此数据发回主机处理器。 与此数据反馈相关的设置称为"I/V sense (I/V感测)"。
    一些相关寄存器是寄存器0x02位1,寄存器0x03位6和寄存器0x07。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。
    客户有另一个问题:

    EVM板的GUI软件能否显示扬声器电流和电压? 如果可以,如何显示扬声器的电流和接通的电压
    GUI软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    GUI无法显示静脉输液传感数据。 此数据被用于发回主机处理器,该处理器根据扬声器响应特性执行算法。 您可以在音频放大器的智能放大器部分找到有关此功能的一些信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    客户通过I2S将DOUT+-针脚连接到主机处理器,以获取扬声器电流和电压数据。 但在他得到了

    扬声器电流和电压数据,他不知道如何保存和查看数据。 您能为我提供一些支持吗? 我们是否有此申请案例?