This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101需要代码例程

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610281/tlv320adc3101-tlv320adc3101-need-the-code-routine

部件号:TLV320ADC3101

大家好,

客户正在使用 TLV320ADC3101。 他需要 TDM模式的初始化代码。

您是否会为 我提供TDM模式初始化代码?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mickey,

    我建议您查看下面的文档。 它说明了如何在TDM模式下同步多个ADC3101设备。 它还包含用于配置所有ADC3101的示例脚本。

    www.ti.com/.../slaa508.pdf

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您的回复。