您好,您可能会担心
现在TAS2555EVM无法在PPC3上运行。
系统检查正常。
接下来,我在"调谐和音频处理"工作,但即使在10分钟后,它也无法完成"更新组件..."。
我使用了"AAC_DMSP1217P-J-01_v1_3.ppc3"文件。
版本如下。
请告诉我为什么它不能运行?
此致,
Gk110
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您可能会担心
现在TAS2555EVM无法在PPC3上运行。
系统检查正常。
接下来,我在"调谐和音频处理"工作,但即使在10分钟后,它也无法完成"更新组件..."。
我使用了"AAC_DMSP1217P-J-01_v1_3.ppc3"文件。
版本如下。
请告诉我为什么它不能运行?
此致,
Gk110
你好,伊万桑
感谢您的快速回复。
我照了 我的照片。
请您检查一下吗?
>您以前是否在同一系统(PC)中与TAS255EVM一起使用过PPC3?
以前它工作正常。
但是,PPC3的版本与以前的版本不同。
PC成为了新的PC。
此致,e2e.ti.com/.../PPC3_2800_TAS2555_2900_--failure.pdf</s>2555 2900
Gk110,
您在运行PPC3时是否运行其他应用程序? 如果可以,请关闭所有其它应用程序,以确保PPC3与其它应用程序之间没有交互。
USB端口上是否连接了任何其他EVM?
请尝试以下操作:
-关闭应用程序。
-断开USB连接并关闭EVM电源。
-打开EVM电源。
-连接USB。
-打开PPC3应用程序。
您能否分享更多客户/机会的详细信息? 您可以向我发送私人消息或发送电子邮件至:ivan.salazar@ti.com
此致,
Ivan Salazar
音频应用工程师-低功率音频和执行器