主题中讨论的其他部件: TAS5717EVM, TAS5719
我刚刚收到TAS5719EVM评估板。 我尝试将光学和RCA数字输入都输入到主板中,但同步指示灯未亮起,因此输出扬声器上没有音频。 我正在为主板供电,数字电源为5V,模拟电源为12V。 我也尝试过模拟音频输入,但似乎也不起作用。 请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚收到TAS5719EVM评估板。 我尝试将光学和RCA数字输入都输入到主板中,但同步指示灯未亮起,因此输出扬声器上没有音频。 我正在为主板供电,数字电源为5V,模拟电源为12V。 我也尝试过模拟音频输入,但似乎也不起作用。 请提供建议。
Jeff,您好, 我正在运行Windows,并已按照说明中的说明设置了环境变量。 但是,当我进行读取时,它将返回00而不是6C。 似乎所有设备都已正确连接。
谢谢,Brandon
您好,Shawn,我们尝试了所有输入,没有听到任何音频,也看不到SPDIF锁定指示灯。 我们有5伏连接到VIN,12伏连接到PVCC。 我们还有别的尝试吗?
谢谢,Brandon
Shawn您好!
我们尝试了I2S输入,但没有成功。 因此,所有输入都不提供音频输出。 我们确实连接了模拟输入并探测了数据和时钟线路,并看到了看起来正确的波形。 我们将它们探入放大器输入。 所以,似乎信号正在进入放大器,但没有任何信号出来。 电流板上的电压正确。 如果放大器有问题,这会影响SPDIF锁定指示灯吗? 如果电流表有问题,锁止指示灯应该仍然亮着。
此致,Brandon
您好,Brandon:
感谢您的更新。 根据您的测量结果,我认为D类音频放大器配置中应该存在问题。 音量是多少。 初始化后的默认卷非常低。 请您尝试提高音量吗? 请 确保 在初始化后退出关机模式和静音模式。
最好的餐厅
郑少文
您好,Brandon:
您是否在电感器之前检查了波形? 是否有任何PWM波形?
请尝试加载附加的cfg文件,以查看是否有任何输出。 另请确保I2S输入良好。
e2e.ti.com/.../diagnostics.cfg
此致,
郑少文
我假设您正在谈论L1-L4。 如果是,则电感器前面有PWM波形。 电感器后面没有任何东西。 I2S输入似乎正常。 我加载了您发送的init文件。 我应该做一些不同的事情还是看到一些与该文件不同的事情?
您好,Brondon,
感谢您的回复。 如果PWM正在切换,则设备应正常工作。 您正在使用多少振幅输入信号? 请 仔细检查 设备上的输入信号幅值和音量设置或静音设置。尝试放大它们,查看电感器后面是否有输出信号。 请 确保 主板上JP1跳线的配置正确。
最好的餐厅
郑少文
我们的DVD播放器的最大测量值为500mV 我尝试将400Hz正弦波(在200mV到2V之间变化)输入到模拟输入中。 在这两种情况下,我都在电感器之前看到PWM波形,但在电感器之后,波形从未改变。 在电感器(向扬声器输出)之后,大约有1V正弦波,在343kHz时具有6V直流偏移,无论我是否有任何输入到评估板中,都不会改变。 这是正常的吗?
您好,Brandon:
在电感器之后测量的343kHz信号是输出上的波纹电流。 无论是否应用输入信号,只要PWM切换,它就会存在。 频率实际上是PWM切换频率。 我认为您使用的是12V PVDD电源,因为测得的直流偏压为6V。 但我 不明白 为什么波纹幅度是1V,这是相当高的。
总的来说,设备看起来工作正常,但 似乎没有应用输入信号,设备内部的增益太小或处于静音状态。 您需要仔细检查 这些设置。 另外,请调整 示波器上的时标以观察输出信号。
此致,
郑少文
您好,Brandon:
请仔细检查 MCLK输入吗? MCLK 和SCLK都是播放音频所必需的。
此致,
郑少文
我目前正在场外工作,但明天会回来。 我可以检查时钟。 尽管如此,我想我确实记得他们在场。 对于设置,我始终确保静音和关机框未选中,同时将音量设置为最大 是否有其他设置需要我查看以确保我可以获得音频?
此致 ,Brandon
Brandon,
感谢您的回复。 另请检查I2S fomat (例如采样率,字宽.....),确保 其符合数据表要求。
此致,
郑少文