请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5760M 主题中讨论的其他部件: TAS5760L
您好,支持团队,
客户希望删除TAS5760M的MCLK输入,但仅限于TAS570L d/s,如下所示:
TAS5760L器件支持32,48和64的SCLK与LRCK比率。 如果SCLK以64×LRCK运行,MCLK可直接连接到SCLK。 否则,MCLK必须从外部驱动。
当然,客户SCLK以64×LRCK运行。 即使如此,TAS5760M也不能直接与SCLK绑定? 或TAS5760M可以使用?
此致,
Izumi Maruyama