您好,
我正在使用PurePath Studio配置AIC3204评估模块。 我可以使用图形界面将采样率调整到48kHz,但如果我选择大于48kHz的速率,我就会看到垃圾输出,在用户指南的任何地方都找不到说明。
1)您能否提供有关如何配置评估板以96 kHz和192 kHz运行的逐步说明?
2)其次,数据表中简要提到了48kHz时的miniDSP性能。 miniDSP是否可以在大于48kHz的采样速率下运行,还是这是一个限制?
作为参考,我的设置包括将来自函数发生器的脉冲传递到板的输入,并在示波器上显示输出。
谢谢!