您好,
我正在尝试评估TLV320AIC3254EVM-K上的VAD功能,但未在GPIO引脚(TP24)上获得预期信号。 无论是否有来自IN1的语音/音乐输入,GPIO引脚始终每2.3ms输出一个低状态。
VAD属性:
INIT_PRD = 1
VAD_TH_DB = 9
VAD_HANG_PRD = 0.5
pfw文件如下所示。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试评估TLV320AIC3254EVM-K上的VAD功能,但未在GPIO引脚(TP24)上获得预期信号。 无论是否有来自IN1的语音/音乐输入,GPIO引脚始终每2.3ms输出一个低状态。
VAD属性:
INIT_PRD = 1
VAD_TH_DB = 9
VAD_HANG_PRD = 0.5
pfw文件如下所示。
谢谢你
你好,Neil,
工艺流程是PurePath Studio模块体系结构的名称,用于配置特定音频信号处理。 对于这样的应用程序,您可能希望使用不同的块作为比较器,它可能能够通过GPIO提供直接逻辑输出,而不是输出1到-1之间变量值的VAD。 需要注意的一点是,GPIO块的使用方式,当"1"值输入GPIO时,输出将是前面提到的脉冲链,而当"0"值输入GPIO块时,逻辑0输出。 遗憾的是,现在我们没有这样的应用程序的流程示例。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师