This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:DRC运行之前的时间

Guru**** 2439030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702014/tas5711-amount-of-time-until-drc-operated

部件号:TAS5711

你(们)好

我们的客户希望估计DRC运行之前的时间。

"能量过滤","压缩控制"和"攻击和衰减过滤"的时间总和是否为?

是否可以计算时间?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    他们是否询问这些元素的传播延迟?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,我的问题含糊不清。

    让我用其他的话再次提出问题。

    客户希望在DRC检测到超过阈值并压缩输出之前的实际时间。

    他们预计20毫秒(能量= 10毫秒,攻击时间= 10毫秒),直到裁剪开始(超过阈值)并得到解决,但实际上需要46毫秒。

    我附上了一些数据。

    您是否有理由让其发生?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果客户减少了能源消耗和攻击时间,46mS是否会减少?

    如何测量46mS?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    感谢您的回复。

    我补充补充。

    我本可以确认客户减少了能源消耗和攻击时间。

    但是,他们说,通过 测量,设定能量=10msec,攻击=50msec的时间为140msec。

    客户想要确认能量时间,攻击时间,衰减时间和实际时间的相关性。

    如果有公式或特定的计算方式,请告诉我们。  我会与客户分享。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从示波器图像中,我无法看到剪辑开始和结束的足够清晰的细节,您能否发送更大的图片?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,nana-san,
    攻击时间(10ms)是信号从100 % 下降到36.8 % (1/e)的先发时间。 当信号到达0 % 时,信号会被解除剪切。 我认为您的测量值是从100 % 到0 % ,总共46毫秒的时间看起来是合理的。
    此致,
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩您好

    很抱歉我迟到了回复,感谢您的帮助。

    如果我有其他问题,我将打开另一个线程。

    BestRegards