This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:帮助OP AMP Stage

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, TL072, TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704327/tpa3255-help-op-amp-stage

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件:TL072,OPA1652

您好,我是电子产品的新手,我只在AliExpress上购买了一个基于ampa3255的放大器,但我不知道tl072预放大阶段的用途是什么...

是否可以通过将音频信号与直接连接到tpa3255输入引脚的10uf直流阻断电容器一起使用来移除/绕过?

我是否可以将tl072升级为更好的运算放大器(我想是),如opa1652?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢鲁

    是的,只要保持直流阻隔电容器,前端运算放大器就可以被旁路。

    运算放大器用于增益调整和将单端输入音频转换为差动输入音频。

    只要您注意匹配增益和输入类型,就可以删除或更改运算放大器。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的有用回复。 我在数据表上看到,放置在运算放大器级(差分输出)后面的4个直流阻断电容器必须为10uf,是否可以用 更低的值(如1uf)替换?

    将值从10uf切换到1uf只会影响放大器再现的频率,对吗?

    如果我这样问,是因为我想在信号处理过程中尽量减少音频质量的损失,我认为更换10uf电解电容器(显然对音频信号不利)是一个1uf聚丙烯薄膜电容器更好。 但是这些电容器的尺寸太大,不允许我使用大值...

    最后一个问题:我在单端输入(前端运算放大器之前)上尝试了许多不同类型的直流阻断聚丙烯电容器,范围从0.1 uf到10uf,我注意到较高值的电容器(从1uf) 产生的信号噪声也要少得多,无论值高于1uf,都会产生更小的噪声(与1uf值相比),但如果我采用0,47 uf等弱值,噪声会更容易听到,为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢鲁

    如果需要,您可以将值更改为1uF。 请检查放大器的启动和关闭弹出窗口。

    您看到的噪音可能是由于运算放大器上的电容负载造成的。 如前所述,不需要运算放大器。

    此致,

    -Adam