请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM2900 您好,我有一个基本问题。
我正在设计USB音频播放器电路。 此pcm2900能否在不涉及计算机的情况下播放USB闪存驱动器中的音乐文件。
我希望只要插入u光盘,光盘上的音乐文件就会开始播放。
如果不是,请推荐TI的其它类似IC,请执行此工作。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Ravi,
欢迎使用E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!
PCM2900是USB音频编解码器,能够与USB主机设备连接,用于音频播放或录音应用。 遗憾的是,此设备将 作为从属设备与主机系统一起运行,因此它不能作为USB主机。
我们没有IC直接进行此操作,因此您需要使用专用处理器读取数据并将其发送到播放设备。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师