部件号:TAS6424Q1EVM
您好,
通过放大器和扬声器播放音频波形文件时遇到一些问题。 我正在使用基于Apollolake的平台和基于Linux的操作系统,通过SCLK,MCLK,FSYNC和数据输入将TDM协议信号传输到放大器。
SCLK:12.2MHz - 12.5MHz (在这些范围之间波动)
MCLK:22.73MHz - 27.78MHz (在这些范围之间波动)
FSYNC:48kHz (TDM格式)
数据:按预期输入数据值
虽然这些信号正在发送到放大器,但连接到放大器接头J4的针脚1+和1 -的外部扬声器上无法听到任何声音。 警告LED指示灯亮起,表示开机重置警告。 故障指示灯熄灭。 播放声音时内核日志不显示任何错误消息。
测量放大器针脚1+和1的输出显示设备处于“播放模式”。
有人能帮我调试这个吗? 据我所知,我正在根据TDM格式向放大器发出正确的信号,它应该可以通过外部扬声器播放波形文件,没有问题。
感谢您就此提供的任何帮助。 非常感谢!