This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:输出功率与温度

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708206/tas2770-output-power-vs-temperature

部件号:TAS2770

您好,

我在数据表中没有找到"TAS2770 20W数字输入单声道D类音频放大器(带扬声器I/V感应数据表)(修订版 a).pdf " 有关输出功率与温度的任何信息。

是否可以有图表或表格?

TAS2770输出功率是否相对于环境温度(-20°C至85°C)降低?

谢谢!

此致

Marco Orsi

硬件设计 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    我将检查现有数据以解决您的问题。 如果没有数据,我会看到我们是否可以对其进行测试。
    我将在明天或下周初与您联系,提供更多信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    以下是一些数据,用于显示输出功率在温度上的变化。 每行都是使用相同的配置捕获的,仅更改了临时。
    注:OTP意味着过温保护。

    -40°C 25°C 85°C
    3.914 3.75 3.638
    4.226 4.05 3.992
    5.153 5.01 4.744
    7.234 6.65 6.375
    7.796 7.17 6.829
    9.693 8.85 8.051
    8.802 8.41 8.137
    9.49 9.105 8.851
    11.678 11.18 10.652
    15.981 14.52 13.442
    17.066 15.58 OTP
    19.915 17.96 OTP

    此外,请注意,数据表(在6.1 部分中)规定规格在-20至70°C之间满足。 因此,您只能预期在70至85°C之间会有一些变化。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    谢谢你们的措施!

    只有一个详细信息:  

    您是否使用了用于QFN封装的EVB TAS2770EVM或用于BGA封装的TAS2770YFF?

    输出功率与温度的性能是否相同?

    有关PPC3的另一个帮助:

    请您帮助获取PurePath控制台软件吗?

    我请求了软件批准,但从未得到响应。

    谢谢!

    祝您一切顺利

    Marco Orsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,

    数据是使用QFN封装获取的,我将仔细检查BGA是否可以预期得到相同的数据。

    关于PPC3访问,您用于请求访问的地址是什么?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    关于PPC3访问,我使用了marco.orsi@sadel.it。

    谢谢

    此致,

    Marco Orsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco,

    您对PPC3和TAS2770应用程序的访问权限已获得批准。
    您应该从mysecuresoftware :www.ti.com/mysecuresoftware下载并安装PPC3
    TAS2770应用程序是从PPC3内安装的,登录后您将看到可用的应用程序。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    非常感谢!

    此致  

    Marco Orsi