This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B配置微fon采样

Guru**** 2439570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709686/tlv320aic23b-tlv320aic23b-configuring-microfon-sampling

部件号:TLV320AIC23B

您好,

我试图说服TLV320AIC23B输出麦克风数据。 我对3.3 .2.2 (正常模式采样率)中的表格有点困惑。 我在从属MCLK为4 MHz,BCLK为1 MHz,LRCIN设置为16kHz时使用设备。  LRCOUT,XTO和CLKOUT未连接。

虽然我能够输出声音数据,但我无法接收单比特模拟输入(DOUT保持低电平)。 我是否必须解释MCLK。2.2 这样,3.3 必须是12.288MHz,11.2896MHz,18.432MHz或16.9344MHz之一? 我想以16kHz采样数据,但接近该值的所有数据都可以。

此致,

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在一篇新文章中详细描述了我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torsten,

    感谢您的建议和其他信息。 通常,我们更喜欢在单个线程上讨论特定主题,因此下次请考虑此问题。 我的同事已收到有关您问题的通知,并将对新主题发表评论。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    很抱歉造成了任何麻烦! 我下次会考虑你的建议。

    此致,

    Torsten