This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:有关GVDD_REG电源的问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755687/tas5756m-question-about-gvdd_reg-power-supply

部件号:TAS5756M

数据表中未介绍GVDD_REG电源规格。

启动顺序的波形如下所示;

・启动时至10秒:5.4V输出,之后为6.8V输出。

・在I2C通信(重置)后,GVDD在1秒内降至5.4V,然后变为6.8V。

请告诉我以下两点问题:

①Is高于波形是否正常工作?

②Please让我知道读取Vspk_gain /频率 直流电压的时间。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,
    我们正在对此进行调查,并将在不久后回复您。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩正山

    感谢您的回复,
    我了解您的状态,期待稍后更新。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    您在测量中发送了哪些i2c命令?


    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy- San

    我附加了I2C命令数据,请参见下文。

    e2e.ti.com/.../I2C_5F00_command.xlsx

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果缺少信息,请告诉我。
    我会向客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    让我解释一下为什么您会看到从5.4V到6.8V的过渡(请参阅 下面突出显示的内容)。  

    TAS5756M通电后,如果未提供I2S时钟,则GVDD_REG电压将约为5.4V。 此外, 当TAS5756M与I2S时钟和数据一起供电时,其电压将接近7V。

     在您的范围捕获中从5.4V转换到6.8V是因为客户系统中的I2S时钟此时开始运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从6.8V到5.4V的第二次转换是由于以下i2c命令。 基本上,当进入待机模式时,GVDD_REG电压会降至5.4V左右。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy- San

    感谢您的建议,我非常了解。
    我期待着关于②的答案。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,增益和切换频率设置在通电过程中锁定,在设备通电时无法更改。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy- San

    很抱歉,您还有其他关于②的问题,

    当通电定时,5.4V或6.8V的正确值是什么?
    如果5.4V正确,TAS5756M无法通过数据表Table 15设置26dB / 8 x fSYNC。
    是否有任何措施?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    当SPK_Gain / FREQ引脚上的电压被锁定时,GVDD电压约为7V。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy- San

    感谢您的回复,

    关于表15;当26dBv和8×fsync时,GVDD电压是否约为5.44V~6.6V?
    此外,请告诉我检测和锁定电压的响应时间。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    否。SPK_Gain / FREQ引脚上的电压被数字化,然后解码为3位字,该字在TAS5756M器件内被解释为对应给定增益和切换频率。
    5.44V至6.6V的电压范围对应于26dBV和8×fsync。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy- San

    很抱歉我的回复延迟,

    客户还有其他 问题,  

    启动(通电)以读取Vspk_gain /频率 直流电压的时间延迟有多长时间?

    大约在启动后,客户案例处于第一个GVDD:5.4V,10秒后变为6.8V。 (不是连续的6.8V)  

    他们希望确认读取计时是否为6.8V (5.4V)。  

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    正如我之前提到的,在您的范围捕获中,从5.4V转换到6.8V是因为客户系统中的I2S时钟此时开始运行。 增益和切换频率设置锁定只会在此转换之后发生,这意味着在发生锁定时GVDD为6.8V。


    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何扬声器的恒定功率输出都由增强器的热执行控制,正如其周围的框架对其设置的约束一样,例如PCB排列和包含的工作温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,

    很抱歉,之前附加的时间图表有其他问题;

    ①About Andi-San回答说:“在那个时间跑步”,什么是具体信号?
    CLK/数据输入一个锁是否正确?
    ②Is有定时规格和定时表吗?
    客户希望确认GVDD启动的定时规格,改为5.4V~6.8V。
    ③About首次GVDD更换:5.4V至6.8V,
    什么是变革的触发因素?
    触发器是否取决于时间延迟,此时间约为10秒,正确?
    ④About秒GVDD变化:6.8V至5.4V至6.8V,
    此恢复时间:1秒与第一次更改大不相同:10秒,为什么第二次GVDD更改变得很快?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    您能否将新问题发布到新的主题中? 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy- San

    我明白,
    我将在接近最后一个问题的地方制作新的主题并修改客户信息。

    此致,
    Satoshi