This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何将IN1_L信号路由至LOL

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757664/tlv320aic3204-how-to-route-the-in1_l-signal-to-lol

部件号:TLV320AIC3204

海防

我正在使用TLV320AIC3204EVM-K 我已在 EVM板上J2的第二个引脚的第一引脚IN1_L (即)处连接了1KHz,0.1Vpp正弦信号。 现在,我想查看  EVM板上J6的J6的第一个引脚(即第二个引脚)的LOL信号。 根据EVM参考指南,电路板上的所有跳线均处于默认状态。 我已在PC中安装了安装文件并连接了主板。 现在我如何使用编解码器的内部功能来获得输出。 如何配置编解码器以获取实时输出。

另外,我想了解如何配置编解码器以将板载MIC信号传输到LOL。

此致
Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkat,

    您可以使用GUI在所述的操作模式下配置编解码器。 我建议您查看典型的配置脚本,将其中一个脚本加载到EVM,然后根据您的应用修改输入和输出路由。 输入可通过混音放大器MAL/MAR直接连接到线路输出。

    我可以提供GUI配置的捕获,但请给我几天时间,以便我可以在节假日后使用EVM进行测试。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    请帮助提供建议的GUI配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRAHLAD,

    正如我所提到的,您可以使用一个典型的配置脚本对设备进行编程。 对于这种特殊的使用情况,我建议首先使用高性能立体声录音脚本对设备进行编程,因为它将编解码器配置为从IN1捕获音频。  请进入典型配置>录制>音频录制,然后单击加载:

    然后,您需要配置模拟旁路混音器放大器(MAL)和线路输出驱动程序以播放IN1内容。 为此,转至Audio Outputs (音频输出)> Output routine (输出路由),然后选中连接到Line output drivers (线路输出驱动程序)的MAL/MAR框:

    然后,在同一个音频输出窗口中,选择DAC/线路输出选项卡,您需要在其中打开电源并取消线路输出的静音:

    最后,转到Analog Bypass (模拟旁路)选项卡并打开Mixer Amplifier:

    对于麦克风问题,您可以执行相同的步骤,但使用差分板载麦克风配置,而不是 高性能立体声录音脚本。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师