您好,
请问,当发送至TAS3251的高于12V的PVDD电源切断输出时,我可以在哪里查看? 它只能在12伏时发出非常微弱的声音,如果我调高音量,输出就会发出流行的声音。
此致,
关先生
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../3487.TI.zipHiShawn Zheng,
附件是我在Altium的原理图和TAS3251的导出pdf文件。
感谢您的回复!
此致,
关先生
关志伟
当您调整的电源低于12伏且高于12伏时,每个电源轨的电压是多少? 您的线路图中似乎没有标注任何电源滑轨的电压。 这似乎非常奇怪,提供超过12伏的电压导致此输出。 在我看来,发送到引脚或参考的电压似乎不正确。
TAS3251在GVDD和VDD导轨上运行所需的电压至少为10.8V,最大为13.2V。
以上捕获中未填充的R和C适用于PFFB,正常操作不需要。
Justin