This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA32XX单端输入级

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220, TPA3221, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762785/tpa3255-tpa32xx-single-ended-input-stage

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件:TPA3221TPA3245

您好,当我为tpa32xx系列芯片设计PCB时,我是否可以不出任何问题(只是我假设我应该得到一个较弱的输出信号,如上所述)在BTL模式下将A和D输入连接到单端源 (A引脚到右通道输入,D引脚到左通道输入)以及B和C引脚到直流阻隔电容器 的值与A和D引脚(10uf)到接地的值相等(类似于tpa3116放大器或tpa3220/3221放大3221放大器)?

或者,我是否被迫使用运算放大器制造的单端到差动输出转换器(这会增加成本并降低音质,但允许我获得全部输出功率; 可能取决于运算放大器的噪声基准水平,以获得更少的输出噪声,因为输入是不同的)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lulu,

    很抱歉耽误您的时间,因为我负责此设备的同事不在。 我们正在调查此问题,并将尽快回复您。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lulu,

    是的,您可以将SE输入输入输入到A和D输入中,但您将牺牲一半的输出电压能力。 为了在BTL中使用全部输出功率,您需要输入上的差分信号。

    TPA3221/0和TPA3116能够更改增益,以便您可以使用SE信号恢复至相同的输出功率。 TPA325x和TPA324x是固定增益。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,但我认为使用基于tpa325x/324X的放大器可以获得更好的音质吗? 此外,空气磁芯电感器是否提供比磁芯电感器更好的音质?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,TPA325x/4x具有更好的音频性能。 空气磁芯电感器在功率和频率方面的行为应该更具线性,从而提供更好的THD性能。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我发现,tpa3245是最适合我的原型构建方式的芯片(根据一些事实,在tpa324x/325x系列的最低位置输出噪声,输出功率和入口阻抗完全符合我的需求)。 但问题是输出阻抗必须为最大4欧姆(如数据表所示),但我可以使用8欧姆扬声器吗(因为我不会使用芯片,直到它达到最大输出功率,并且将使用32伏主电源)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lulu,

    使用较高阻抗的扬声器实际上很好。 您将无法为扬声器提供足够的功率。

    此致,
    Robert Clifton