This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:PGA2311和直流阻塞电容器

Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767780/pga2311-pga2311-and-dc-blocking-capacitor

部件号:PGA2311

您好,

由于模拟器件的PGA2311输出级是运算放大器,所以我想知道,当通道的输出直接连接到直流阻塞盖时,是否存在稳定性或其他问题?

我的设计是基于PGA2311,在PGA2311之后,有直流阻塞盖,我问我是否错过了pga2311和直流阻塞盖之间的小电阻器?

我的直流阻隔帽是一种大型的单MKP类型3.3µF在pga2311和下一级之间的系列。 下一阶段的音频波段阻抗约为10KR。

此致,

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    如果下一级的有效输入阻抗为10kOhm,则PGA2311驱动3.3uF系列直流阻塞电容器应该没有问题。

    谢谢,此致,
    路易斯