This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:参数中的VNEG

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767008/tlv320aic3268-vneg-in-paralel

部件号:TLV320AIC3268

亲爱的大家,您好!  

我想考虑在我的项目中使用8到10件TLV320AIC3268。 由于我需要大约50mA的负极轨电源,我能否将所有VNEG连接在一起,形成负电压通道? 根据MSDS,该设备使用一个2.2uF电容器,使用充电泵来生成自己所需的负电源轨。 我计划将其增加到10uF (MSDS中无论如何都建议这样做),并通过1mH电感将所有VNEG连接在一起(以减少任何波纹),以形成负电源导轨。 是否需要考虑任何设计因素? 每个设备的最大电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Tihomir,

    建议不要使用预期的应用程序。 AIC3268的VNEG引脚用作内部充电泵的去耦点,并且只应连接到推荐的去耦电容器。 我们没有此类用例的详细测试数据,因为VNEG电源专为AIC3232的要求而设计,不能用作外部电源。 将此针脚用作外部组件的电源可能会导致设备问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全明白,这种适用VNEG的做法,其实并不是有意的。 否则将在MSDS中明确提及。 两个简单的问题:  

    1)不介意意图,是否可以工作(排放不超过5mA)?

    2)假设存在的实际电压是多少? (我们仍然没有EVAL板来测量它)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tihomir,

    它可以工作,但设备性能可能会受到影响,因为充电泵专门设计为在为编解码器设置的特定限制范围内运行。  

    VNEG引脚处的电压约为-1.8V。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师