This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3122D2:示例电路不工作,断屑

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3122D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777446/tpa3122d2-example-circuit-not-working-breaking-chips

部件号:TPA3122D2

大家好,我尝试使用 TPA3122D2驱动设计中的扬声器驱动器。 为了进行测试,我购买了一些组件来构建此处提供的示例电路: http://www.ti.com/lit/ug/slou214a/slou214a.pdf (P.4图3)。

我把电路制造出来,试着用它来驱动一个8欧姆的小扬声器,并从我的手机上播放音乐,但芯片几乎立即开始变得非常热,扬声器只发出了一个安静的咔嗒声。 我已经检查并再次检查了电路,我确信我的布线正确无误。 我还尝试用新芯片在不同的试验电路板上构建电路,结果相同。

我的组件选择中是否有任何可能导致此结果的因素,或者我应该研究的任何其他因素?

下面是我购买组件的mouser购物车的链接: https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=8.1726万d98eb

真的不知道该尝试什么,任何建议都值得赞赏。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palaima,

    部件都好。 您是否可以逐步执行以下操作以找到问题点。
    1.仅将设备和C5,C6,C8,C2,C3, C4,C15,C12,C14,C13, J1,J2和R1,R2。
    2.设置为关机,然后开机以查看是否有任何异常。
    3.将停机引脚拉高,然后开机查看异常情况。
    4.最后放置输出级电感器和电容器以查看任何异常。

    我认为外部组件肯定有问题。 您是否会分享您的原理图和布局,也许我们可以从您的布局中找到更多信息。 我的同事Andy将跟进您的以下支持。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图是我在上面的帖子中链接的数据表中的原理图。 目前没有电路板布局,我使用的是无焊接试验电路板。

    我希望了解的主要问题是,外部组件是否有某些方面可能导致芯片以这种方式运行。 我买了电容器,电阻器和电感器的正确值,但这些组件有其他特性,所以也许我缺少了一些东西。 请具体说明这一点吗?

    在测试时,芯片在插入扬声器之前不会出现不良行为。 我正在使用8欧姆扬声器进行测试。