主题: PCM3168中讨论的其它部件
工具/软件:Linux
选择了“tlv320aic3106”音频编解码器。
来自收音机或电话的6个不同音频输入作为所选音频的输入
编解码器。
由于所选编解码器中只有2个ADC,因此有6个不同的实时音频模拟信号
将同时转换为数字信号,而不会丢失音频信号或不会由于而产生噪音
6路实时音频输入? 必须同时处理所有6个音频输入。
同样,发送更多数字音频(同时来自6个不同的源)的方式也是如此
选择的编解码器,通过6个不同的扬声器/耳机端口播放,而不会丢失
当我们只有2个时,从6个不同实时同时源中的任意一个采样
所选编解码器中的DAC?
或
尽管编解码器一次最多可支持10路音频输入和7路音频输出
可以同时处理多少个音频输入和音频输出?
如果可以同时处理所有10个音频输入和7个音频输出,则如何操作? 如果
任何证明这一点的参考代码都可用,我们提请您分享。
或者如何配置编解码器以处理10个同时实时音频输入信号? 请
提供详细信息?
一个卡中使用3个编解码器。 16张此类卡片在一个单元中。 一个系统中有2个装置。
每年需要交付100多个系统。 6月之前的今年,
应交付。 只有此编解码器模块设计处于待定状态。 通过考虑
业务潜力,我们恳请您分享代码或详细信息,以了解和
解决问题。
谢谢!
Brijesh