请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775251/tas5766m-reset-timing
部件号:TAS5766M您好,TI:
TAS5766数据表D版中的图32显示了在应用I2S时钟后必须超过4毫秒的内部通电重置信号。 我对此有几个问题:
- 在3.3V处于容差范围内后,内部复位脉冲保持激活多长时间?
- 确认内部重置时,部件是否需要所有三个I2S时钟(SCLK,BCLK和LRCLK)或仅需要SCLK才能工作?
- 如果我执行软件断电(通过第0页,寄存器2,位0设置为1),这是否与通电复位具有相同的功能?
提前感谢您的帮助,
Mike