This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:重置计时

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775251/tas5766m-reset-timing

部件号:TAS5766M

您好,TI:

TAS5766数据表D版中的图32显示了在应用I2S时钟后必须超过4毫秒的内部通电重置信号。 我对此有几个问题:

  • 在3.3V处于容差范围内后,内部复位脉冲保持激活多长时间?
  • 确认内部重置时,部件是否需要所有三个I2S时钟(SCLK,BCLK和LRCLK)或仅需要SCLK才能工作?
  • 如果我执行软件断电(通过第0页,寄存器2,位0设置为1),这是否与通电复位具有相同的功能?  

提前感谢您的帮助,

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关机顺序请参见图47和48。对于其他两个问题,让我们进行一些内部检查,然后回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    秦刚:
    感谢您的回复。 我期待您对图32中的重置时间做出回答。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:
    是否有更多信息? 我们今天上午还想,也许内部重置宽度根本不计时,而是根据数据表中的图32计算时钟4毫秒,然后删除内部重置? 请您确认或否认这种想法吗?

    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    当DVDD高于2.8V时,将自动触发内部通电复位。 然后,数字核心将处于活动状态。 此时,DVDD达到3.3V,I2S开始工作。 一旦数字内核检测到有效的I2S (I2S时钟是内部PLL的参考),它将开始计数,然后在4毫秒后计数。 内部重置已禁用。

    此致,
    Alix Wan。