This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106 IC的线路L和线路R之间的隔离。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759721/tlv320aic3106-isolation-between-line-l-and-line-r-of-tlv320aic3106-ic

部件号:TLV320AIC3106

尊敬的先生/女士:

有人能告诉我们TLV320AIC3106 IC的L线路通道和R线路通道之间的隔离(以dB为单位),因为我观察到通道之间存在一些泄漏/串扰。

我正在向左侧L1通道馈入1kHz 600mVrms电压,在 右侧L1通道的输出中观察到约5mV 1kHz信号。 是否有任何方法可以防止/隔离左右两个信道之间的串话。

此致,

Faiz Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faiz,

    您能告诉我有关您的设置的更多信息吗?  

    仅供参考,这在数据表中。  

    对于数据表第7页中的ADC:

    对于DAC,有多个输出配置,但下面是数据表第8页中的一个(行输出)  

    如果您可以告诉我有关如何测试此功能的更多信息,它可能会提供一些线索。 您的寄存器配置也会有所帮助

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:

    我将输入增益从-5dB降低到-12dB (最小),干扰显著降低。

    如果输入电压超过800Vrms正弦值1kHz,会发生什么情况?

    此致,
    Faiz Ahmed。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Faiz,

    我假设您的意思是800mVrms?

    800mV当然比ADC的全刻度输入要高,但如果你要减轻它,我不会期望有任何问题。
    如果您的实际输入电压高于800mV,您需要小心。 输入引脚的ABSMAX为AVSS -0.3V -> AVDD +0.3V。

    因此,如果共模电压为1.35V,则绝不能超过1.65Vpk输入。低于此值,您仍会看到一些不利问题,主要是通过被动旁路路径到左侧和右侧LOP/M输出的一些失真和泄漏。

    您能否提供有关输入信号的更多详细信息?

    此致,
    -Steve Wilson