This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV632EVM:相位裕度

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV632EVM, DRV632, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772102/tina-spice-drv632evm-phase-margin

部件号:DRV632EVM
主题中讨论的其他部件:TINA-TIDRV632OPA1611

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

使用TINA-TI使用DRV632EVM原理图模拟开环分析的结果如下所示,相位余量似乎约为35.2 度。
作为相位余量是否合理?
请告诉我模拟方法是否有错误。
此外,如果将R20从33欧姆修改为0欧姆,相位余量约为85.5 度,那么是否应删除R20?

e2e.ti.com/.../DRV632_5F00_Open_5F00_Loop_5F00_AC.tsc

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    关于此设备稳定性分析的模型精度的上一篇文章: e2e.ti.com/.../71.9213万
    在该帖子的末尾,有一个PDF文件,其中比较了SPICE模型和设计数据库。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您提供信息。

    很遗憾,我无法访问pdf文件,因此您能否再次与我共享此文件?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤山

    请查找随附的PDF文件。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

    e2e.ti.com/.../4456.OpenLoopGain600R200pF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您的快速响应。

    我明白了,所以我知道节奏设计模型和TINA-TI模型在相位余量方面有区别。
    请告诉我如何详细调整相位裕度,因为DRV632被用作衰减器(例如 -6dB)?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    很抱歉催促您,如果 您有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    上述原理图的探测点也是错误的,我附上了更新的文件。
    但是,应用了输入阻抗的OPA1611值。
    除了使用TINA-TI模型之外,是否有方法验证相位裕度?

    e2e.ti.com/.../4341.DRV632_5F00_Open_5F00_Loop_5F00_AC.tsc

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katon-San,

    能否请您澄清此处具体需要什么?
    是否要了解特定设备配置的相位裕度?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您的支持。

    您能否验证以下示意图的相位余量?
    然后,一个是基于DRV632EVM原理图的窄带,另一个是宽带。
    假设这些设备通过RCA音频电缆连接到音频设备等。

    e2e.ti.com/.../DRV632_5F005F00_Narrow_5F00_Band.TSC

    e2e.ti.com/.../DRV632_5F005F00_Wide_5F00_Band.TSC

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    这些模拟似乎很好。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您确认。

    我明白了。

    此致,
    加藤