This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:模拟控制寄存器字段-保留位

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773676/tas5720a-q1-analog-control-register-field---reserved-bit

部件号:TAS5720A-Q1

您好,

我想知道“表15. 模拟控制寄存器字段描述"根据该字段的描述,应将其设置为1 (从表"此位必须设置为1。"),但同一字段的重置值为0。 什么应该是零或一?

表格可在文档 "SLOS989A–2017年11月–2018年7月修订"中找到

此致

Daniel Moberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们仔细检查一下,然后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    该位必须为1才能使TAS5720A-Q1正常工作。 但是,其重置值实际上为0。 因此,您必须写入该寄存器以将其位7设置为1。

    请参阅下面的示例脚本。
    w d8 01光纤信道
    W D8 06 D1
    W D8 01 FD

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回答,在tas5720a-Q1正常工作之前,是否需要配置更多寄存器,也许您可以使用我们的答案中所示的一些脚本?

    我在 软件模式下使用tas5720a-q1evm板,遇到了声音很大的扬声器输出,而且如果我调高音量,我会收到过电流错误。

    此致

    Daniel Moberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    如果您的音频输入采样率为48kHz,您只需写入Register 0x06即可使TAS5720A-Q1正常工作,如下面的简单脚本。

    W D8 06 D1

    我想您现在正在将PC2与TAS5720A-Q1EVM配合使用,对吧? 让我准备一些幻灯片,展示如何使其发挥作用。 本周我有点忙。 我可能会在本周晚些时候上传这些幻灯片。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请这样做。

    此致
    Daniel Moberg