This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:通过I2C接口(J7)接入评估板

Guru**** 2463280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766610/tas6424q1evm-adressing-the-evaluation-board-over-i2c-interface-j7

部件号:TAS6424Q1EVM

尊敬的TI团队和社区:

我对IC世界相当陌生,但我想实现包括TAS6424Q1EVM在内的特定设置。
EVM应用作从属设备,通过I2C接口(或I2S,它更适合于音频)获取数据,而设置中其它元素的I2C (或I2S)接口连接到bord。 另一个元件不是由TI设计/生产的。
因此,我的问题是,是否可以进行所需的设置,以及如何告诉EVM所有输入都通过I2C (或I2S)。 PPC3是否是执行此操作的正确软件?
感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    您的理解是正确的。  

    如果您希望在TAS6424-Q1 EVM上插入来自另一个源的I2S信号,这很简单,但需要移除一些电阻器。  您会注意到PCB上有四个标有MCLK,SCLK,LRCLK和SDIN的管座。  您可以将外部信号插入这些信号头。  请注意,接头的一个引脚是接地的,以便时钟有一个良好的源返回路径。  在这四个管座旁边有四个需要拆除的电阻器。  R42,R43,R44和R48。  EVM将无法支持外部源,而与笔记本电脑的USB连接可用于控制器件的I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg,

    感谢您的快速回复。 另一台设备的I2S设置稍有不同。 有BCLK (应等于SCLK),SYNC (应与帧同步(FS)相同,相当于Word Select (WS)信号)和四个附加针脚(DTX0,DTX1,DRX0和DRX1)。 显然,这些是与TAS6424 SDIN1 (以及SDIN2.和SAOUT?)上的TI术语相对应的数据线(SD),(SDIN2和SAOUT均未预装引脚)。 在TI bord上有另一个连接器(MCLK)可用,通常为256 * FS。

    连接两块板时,如何处理以下冲突:是否需要连接MCLK引脚(因为它只是已给出值(FS)的乘积值)? 数据线呢? 连接DTX0和SDIN1是否足够(我不确定是否可以告诉发送设备只能使用第一个数据输出)?

    除了焊接板上的电阻外,是否还需要更换任何其他硬件? 问题。 再次感谢您的支持!
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大
    不使用SAOUT,因此可以忽略它。
    默认情况下,SDIN2与SDIN1并行。 拆下零欧姆电阻器R5,并将接头添加到SDIN2输入。 现在,SDIN2是SDIN1的单独输入。