部件号:TAS6424Q1EVM
我无法让EVM执行任何操作。 它会通电,但警告指示灯打开。 我有4欧姆负载连接到J4扬声器1和2
我有一台装有Windows 10 (公司- 64位)的PC
该器件在USB下枚举,当 我从PCI播放音频时显示为“USB音频EVM”,可以看到I2S音频,I2C线路也会短暂激活。
当我尝试为EVM运行puirepath音频应用程序时,它显示“I2C错误”和“与器件通信时出错。 请确保EVM已连接"。 之后,PP3软件被锁定并死机,必须在任务管理器中终止。
我怀疑USB驱动程序。 驱动程序加载由Microsoft签名。 我是否应该将TI驱动程序与PP3一起使用?