This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:Pure Path软件将无法连接到EVM

Guru**** 2463320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764468/tas6424q1evm-pure-path-software-will-not-connect-to-evm

部件号:TAS6424Q1EVM

我无法让EVM执行任何操作。   它会通电,但警告指示灯打开。   我有4欧姆负载连接到J4扬声器1和2

我有一台装有Windows 10 (公司- 64位)的PC

该器件在USB下枚举,当  我从PCI播放音频时显示为“USB音频EVM”,可以看到I2S音频,I2C线路也会短暂激活。  

当我尝试为EVM运行puirepath音频应用程序时,它显示“I2C错误”和“与器件通信时出错。  请确保EVM已连接"。   之后,PP3软件被锁定并死机,必须在任务管理器中终止。

我怀疑USB驱动程序。  驱动程序加载由Microsoft签名。   我是否应该将TI驱动程序与PP3一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有更多信息...   运行PurePath控制台应用程序时,EVM板上的I2C总线会有短暂的突发活动。   PC从EVM板上的串行EEROM读取数据。   但它从不尝试访问TAS6424芯片的I2C地址。   它似乎尝试写入和读取EEROM 3次,然后就会被告知。   EEROM正在处理i2c事务。   TAS芯片被捆绑为默认地址,我从未看到PP3软件尝试击中芯片... 它似乎是写在一个地址上,而是从另一个地址读回来。

    一旦PP3控制台运行,i2c总线将完全静音。  PP3控制台应用程序未锁定,尽管连接指示灯为暗色。   我可以在PP3应用程序中导航,直到我尝试运行TAS6424EVM应用程序或I2C主应用程序。   运行这两种操作都不会导致I2C总线流量,并锁定PP3控制台软件,因此我必须使用任务管理器将其终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay,
    这是很奇怪的,因为我们没有遇到这个问题。 您是否在PCB上看到蓝色LED指示USB锁? 这将告诉您计算机是否已锁定到EVM。 EVM将自动连接且不需要任何特殊驱动程序即可锁定。 如果您有锁,但仍有问题,则可能需要重新安装PPC3软件。 如果所有这些都能正常工作,则EVM的USB部分可能已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确定这是计算机问题而不是软件问题。 该问题已得到解决。