主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3256, TIA-0.1236万, TLV320AIC3268
尊敬的先生:
我是音频编解码器TLV320DAC3203的新用户。我们正在使用 TLV320DAC3203 (通过引脚6用于数据,引脚9用于时钟)从PDM麦克风 SPH0641LU4H-1收集超声波信号(20K~80KHz),并通过I2S接口使用TLV320DAC3203连接到微控制器, 如何使用TLV320DAC3203中的小数滤波器将PDM数据信号传输到PCM数据信号到微控制器? SPH0641LU4H-1的超声波信号频率可以是20K~80K。 我应该使用哪种筛选器?您能否向我显示一些示例代码并了解如何解决此问题? 谢谢。
此致!
Tyler