This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:电感器选择测试设置

Guru**** 2462580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761504/tas6424-q1-inductor-selection-test-setup

部件号:TAS6424-Q1

大家好,

在TAS6242-Q1电感器选择指南(. ),有FFT与音频精密工具一起用于电感器:

您能否提供EVM和AP GUI上的测试设置以获得这些测量值? 如果能以图形形式显示EVM的物理连接,将会非常感谢。

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,
    请告诉我们您使用的AP型号是什么?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    APx525

    谢谢!
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Becker:

    很抱歉,我同事的工作延迟,您在测量期间是否发现任何问题?
    如果是,您能否与我们分享您的结果。 我们将帮助再次验证它。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix,您好!

    感谢您的支持! 我在离线状态下收到了Tuan的帮助。 目前无需进一步的支持。 谢谢!

    Jared