请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SRC4392EVM-PDK 主题中讨论的其他部件:SRC4392
大家好,TI的伙计们。
我刚收到我的SRC4392评估模块,得出结论,不再随CD-ROM提供。
我在E2E上花了很多时间尝试找到解决方案,但我发现这种方法是有效的。
我在Windows 10计算机上安装了AIC3254EVM-U CS,但设备管理器通知我没有安装驱动程序。
找到驱动程序并在现在也已安装的Windows中关闭数字签名后,我将从2012年5月开始推出1.0 .0.0 版本。
然而,没有联系。
我已经为I2C通信配置了主板,
已接通外部电源
已连接USB电缆,但AIC3254EVM-U CS将不会连接,并表明“EVM已断开连接”
您能为您提供帮助吗?
或者是否还有人拥有原来的Win XP软件?
谨致问候。