This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320ADC3101:尖叫问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773767/ccs-tlv320adc3101-screaming-problem

部件号:TLV320ADC3101

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以使用TLV320ADC3101 来解决尖叫问题?

如果可以,如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    xcds xzc您好!

    我不熟悉"尖叫的问题",请您详细说明一下吗?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过扬声器传输的声音会反复反射回,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它引起了一个尖叫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    xcds xzc,

    听起来您在谈论积极反馈? 处理正面反馈的方法有多种,通常是在系统级别而不是在ADC级别完成。 也许您可以告诉我有关您的特定应用程序的更多信息,以及您如何使用ADC3101?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是积极的反馈。
    功率放大器的放大因子太大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以,我想使用AEC,,但这似乎是不可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只使用TLV320ADC3101-K EVM和功率放大器
    I输入来自麦克风的声音,并将输出音频格式设置为I2S,PGA=20dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XCDS XZC,

    ADC3101没有板载AEC。您需要外部DSP才能实现该功能。

    此致,
    -Steve Wilson