This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1 I2C上拉至3.3V,而IOVDD 1.8V?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774643/tlv320aic3109-q1-tlv320aic3109-q1-i2c-pullup-to-3-3v-while-iovdd-1-8v

部件号:TLV320AIC3109-Q1

大家好

我有一个关于TLV320AIC3109-Q1的快速问题:
在I2C接口(SCL和SDA)上是否允许电压为3.3V,尽管I0VDD只有1.8V?

此致,

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carsten,您好!
    数字输入的最大值为IOVDD。 因此,如果IOVDD为1.8V,I2C接口线路上的最大值应为IOVDD+0.3V。

    当您使用1.8 V为IOVDD供电,并通过上拉电阻将SCL (例如)连接到3.3 V时,它会将SCL线路下拉至大约2.5 V。这可能会导致其他芯片在SCL上识别高电压时出现问题。

    谢谢。

    此致,
    Ravi