This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254时钟配置

Guru**** 2461970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763293/tlv320aic3254-tlv320aic3254-clock-configuration

部件号:TLV320AIC3254

我们的平台是TI CC2642+ AIC3254,关于AIC3254,MCLK直接连接到BCLK。

有些问题需要您的帮助:

1.我们要将PLL时钟用作AIC3254时钟,因此关于时钟设置寄存器1(P0_R4),我们应该将其设置为0x3还是0x7????

2.如果我们要使用16KHz采样速率,您能否帮助提供以下寄存器设置:

P0_R5

P0_R6

P0_R7

P0_R8

P0_R11

P0_R12

P0_R11

P0_R12

P0_R13

P0_R14

P0_R18

P0_R19

P0_R20

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor,您好!

    关于您的第一个问题, 将寄存器P0_R4配置为0x03和0x07的区别在于选择PLL的输入;对于此应用程序(MCLK绑定到BCLK),这种情况没有区别。

    我可以帮助进行时钟的寄存器配置,但需要提供给设备的BCLK/MCLK频率值,因为所有时钟设置都应 从该值派生出来。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我稍后将提供BCLK频率。