This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:THD+N对PVDD的依赖性

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774133/tas5411-q1-thd-n-dependency-on-pvdd

部件号:TAS5411-Q1

您好,Champs:

客户测量了THD+N,在PVDD上的头部空间更少的情况下进行监控,THD+N变得更糟。

测量条件低于。

-输入信号差动幅度:300mV (典型值),700mV (最大值)

-增益= 20dB (10V/V)

-负载=8欧姆,已实施建议的LC滤波器。

-PVDD:8V,14V

PVDD=8V结果比PVDD=14V要差得多。

您能否提供以下机制,为什么从TAS5411的体系结构角度来看,PVDD上的较低余量会导致THD+N更差?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nubuo,

    输出功率是多少? 它是否在较低电压下被PVDD截短? 您能否提供有关8V和14V下THD图解的更详细信息?   

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dylan,

    输出功率是多少?
    -->0.5W

    它是否在较低电压下被PVDD截短?
    -->不被裁剪。

    您能否提供有关8V和14V下THD图解的更详细信息?
    -->我将通过电子邮件提供客户测量结果

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nubuo,

    然后,我们通过电子邮件进行讨论。


    迪伦