This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:播放音频时音频咔嗒/弹出

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774148/tlv320aic3007-audio-click-pop-when-playing-audio

部件号:TLV320AIC3007

播放音频时,会听到咔哒声。 这是因为在播放音频之前,线路输出从0V变为1.5V,从而产生杂音。 播放音频后,输出从1.5V变为0V,再次产生杂音。 似乎TLV320中的某些设备在播放音频之前已打开,在播放音频之后已关闭。 如何避免这种情况? 输出是否可以增加而不是从0V跳至1.5V?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hans:
    欢迎来到e2e论坛...

    就AIC3007而言,它包括了以下功能:检测用户何时打开或关闭去重功能或数字音频处理功能,以使DAC音量控制软静音,更改数字效果处理的操作,以及对该部分软取消静音。 这应避免在音频输出中出现任何可能的弹出/单击。

    您还可以配置P0.Register 42输出驱动器的Pop reduction Register (Pop减少寄存器)以消除Pop声音。 请分享您的注册配置,我们也可以帮助您解决问题。

    此致,谢谢!
    Ravi