This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:TPA3220DDWR用于设计问题

Guru**** 2461970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763343/tpa3220-tpa3220ddwr-for-design-problme

部件号:TPA3220

尊敬的 先生

现在我有一个问题。 打开TPA3220 IC电源后,显示屏故障(/OTW CLIC) LED将亮起。 故障状态为过载或欠压。 测量板后,PVDD和AVDD电源正常连接。 该工程师协助确认电路图是否存在设计错误,并提供电路图参考!e2e.ti.com/.../12.Audio_5F00_60W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,电路板不能正常使用,因为它在打开时会发生故障。 请确认电路图是否错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请断开AVDD与in2_P和in2_N的连接 这可能会导致在打开设备时发生自动故障。 此外,如果您要使用单端模式,则需要在接地和IN1_N引脚连接之间配备一个直流阻断电容器(请参阅TPA3220数据表中的第19页图31)。

    请告诉我,这是否有助于解决您看到的问题。

    此致,

    Robert Clifton