This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIOx_SEL寄存器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774013/tas5825m-gpiox_sel-register

部件号:TAS5825M

您好,

根据TAS5825M数据表,如果将GPIO0_SEL[3:0]设置为0x61至0000,则GPIO0关闭(低)。
那么,您能告诉我连接到GPIO0引脚的内部下拉电阻的值吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    如果GPIO0配置为输出和关闭(低)状态,则内部逻辑电路具有~40ohm下拉电阻。

    RDGS,
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew San,

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    此致,
    加藤