This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:用于PDM输入的组件

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772846/aicpurepath_studio-component-for-pdm-input

部件号:AICPUREPATH_STUDIO

您好,

我正在尝试使用TLV320AIC3253EVM-K来评估数字PDM麦克风 我已将麦克风连接到评估套件的J6。
现在我正在尝试使用PurePath Studio创建流程流,但我无法找到任何适合PDM输入的输入组件。 有模拟和I2C输入组件,但没有PDM输入组件。 请告诉我应该为PDM输入选择哪个组件。

谢谢,此致,
Jagrit Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagrit,

    从PPS角度来看,PDM应用没有特定的输入块,它使用DecXxIn组件作为来自ADC或数字麦克风接口的输入。 这是因为ADC后端过滤器与数字麦克风接口共享。 对于具有PDM麦克风输入的应用程序,您需要在PPS上为数字麦克风应用程序配置系统设置代码。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您提供此信息。
    请问我在哪里可以找到缴费灵上的系统设置代码?

    此致,
    Jagrit Arora
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我在PPS上找到了系统设置代码,并将其配置为PDM麦克风输入。 现在工作正常。 非常感谢您的帮助。 我非常感谢你。

    此致,
    Jagrit Arora