请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5805M 主题中讨论的其他部件: TAS5825-SW, TAS5805
工具/软件:Code Composer Studio
音频软件团队,
我安装了PPC 3.1 1。 我想连接TAS5805M EVM,但PPC似乎无法正常工作。 单击“可用EVM应用程序”时,GUI将保持为空。 当我单击“已安装的EVM应用程序”下载平台更新(不确定是否有必要)时,会显示“下载失败”。
在"我的安全软件"下,它显示我可以访问TAS5825-SW,但那里只有PDF。
我做错了什么? 还是需要授予我访问权限?
谢谢!
Darren