This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5805M:适用于TAS5805M的PurePath控制台

Guru**** 2460940 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763580/ccs-tas5805m-purepath-console-for-tas5805m

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件: TAS5825-SWTAS5805

工具/软件:Code Composer Studio

音频软件团队,

我安装了PPC 3.1 1。  我想连接TAS5805M EVM,但PPC似乎无法正常工作。  单击“可用EVM应用程序”时,GUI将保持为空。  当我单击“已安装的EVM应用程序”下载平台更新(不确定是否有必要)时,会显示“下载失败”。

在"我的安全软件"下,它显示我可以访问TAS5825-SW,但那里只有PDF。

我做错了什么?  还是需要授予我访问权限?  

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    您需要申请访问TAS5805和TAS5825。 我将为您提供myTI帐户的访问权限,您将收到电子邮件
    通常情况下,请直接访问www.ti.com,为您的客户申请。

    此致,
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix,您好!

    感谢您授予我访问权限。 我成功地安装了它,但我将分享几件事,以防它在未来对某人有帮助。

    我之前在2018年7月安装了PurePath控制台。 它是版本3.1 .................3 Build 247。 我卸载并重新安装了它(以管理员身份)。 这没有什么帮助。 然后我访问了mySecureSoftware并下载了我所看到的最新版本,该版本是2018年9月发布的。 以管理员身份安装。 它是v 3.1 .3,内部版本255。 这一次它成功了。 我可以看到可用的TAS5805M应用程序,安装并打开它。

    我还没有连接EVM。 :-)

    顺便说一下,我不确定您前往TI.com请求访问该应用程序的含义 我访问了产品页面和EVM产品页面,但没有看到请求访问的链接。 也许我只是错过了它。

    谢谢!
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    如果无法连接EVM板,请检查是否安装了音频驱动程序。 详情请浏览:e2e.ti.com/.../282.3355万。

    顺便说一句,通常会自动安装上述驱动程序。 但在某些情况下,它不会。 然后,请手动安装。

    此致,
    Alix Wan。