This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频建议

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773267/audio-recommend

你(们)好

您是否可以推荐具有高通滤波器和线路输入输入的单通道音频编解码器?            

我的申请是:            

1.远端有一个麦克风,它被放大器放大,并连接到有关3 m 的音频编解码器。            

2.这是在车上。 它需要一个简单的功能来过滤背景噪音,因此需要一个高通滤波功能。            

3.温度范围- 40~85°C

此致,

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    请查看TLV320ADC3109-Q1。 这是一个汽车合格的单通道编解码器,ADC端有一个可编程的一阶HPF,DAC上有双四通路滤波器。

    此致,
    -Steve Wilson