This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320ADC3100:寄存器配置

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764700/linux-tlv320adc3100-register-configuration

部件号:TLV320ADC3100

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我需要您的帮助来提供寄存器配置。

在我的音频系统中。  TLV320ADC3100 IN2L(P)引脚有麦克风输入。 IN3L(M),IN2R(P),IN3R(M)均为浮动状态。  然后,I2S输出至SoC。

I2S是标准模式,如下图所示,我确信SoC可以为 TLV320ADC3100提供3.072MHz BCLK和48kHz LRCLK。  

根据数据表中的示例寄存器设置。 除了上述设置之外,还有更多的设置,如处理块,MICBIAS和MICPGA)等

我不确定如何确定这些设置。 请您为我提供正确的配置,谢谢。

谢谢。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    为了从ADC3100的配置和注册设置开始,我建议您 查看ADC3101 EVM的评估软件,它是具有与ADC3100相同功能,块和性能的同级部件, 但具有不同数量的输入和数字麦克风支持。 在此评估软件(GUI)上,您可以找到一些示例脚本,用于在不同的操作模式下配置ADC,这些模式比数据表中的示例代码扩展得更广。 这些脚本可用作最终应用程序配置的参考。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师