This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3253EVM-K:迷你频谱分析仪应用

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772850/ccs-tlv320aic3253evm-k-mini-spectrum-analyzer-app

部件号:TLV320AIC3253EVM-K

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用TLV320AIC3253EVM-K来评估数字PDM麦克风 我已将麦克风连接到评估套件的J6。 我已移除跳线W15。 所有其它跳线和开关均正确。
我尝试使用AIC3253EVM-K CS的Spectrum Analyzer miniDSP应用程序,但在那里没有收到任何信号。 然后在典型配置中,我选择了数字麦克风环回并重试,但在迷你频谱分析仪中仍然没有信号。 是否需要更改其它设置才能查看频谱?
另外,当我单击'Program Spectrum Analyzer into miniDSP'和'Load Spectrum Analyzer'按钮时,没有发生任何事情。
请指导我如何使迷你频谱分析仪正常工作。

谢谢,此致,
Jagrit Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagrit,

    您尝试评估的应用程序旨在演示AIC3253的miniDSP的某些功能,而不是用作终端系统的独立应用程序。 我不熟悉此应用程序,手头没有EVM可用于测试它,但似乎将其设置为仅与编解码器的DAC一起使用。 如果使用数字麦克风回送脚本使配置过载,miniDSP寄存器将被覆盖,因此频谱分析仪应用程序将无法正常工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您提供此信息。
    除了此应用程序和PurePath Studio,我是否还有其他工具或软件可以看到编解码器的输出信号?

    此致,
    Jagrit Arora