请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3253EVM-K 您好,
我正在尝试使用TLV320AIC3253EVM-K来评估数字PDM麦克风 我已将麦克风连接到评估套件的J6。 我已移除跳线W15。 所有其它跳线和开关均正确。
麦克风以3.12MHz输入时钟频率工作,但评估模块(EVM)以默认44kHz工作。
是EVM自动生成麦克风的3MHz输入时钟频率,还是我需要自己定义它? 如果我需要自己定义,请告诉我在哪里可以定义它。
此外,麦克风输出是否会自动减至44kHz? 或者,我是否需要将EVM的默认频率更改为3MHz并自行执行小数和低通滤波?
谢谢,此致,
Jagrit Arora