This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253EVM-K:数字PDM麦克风的频率

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772855/tlv320aic3253evm-k-frequency-for-a-digital-pdm-microphone

部件号:TLV320AIC3253EVM-K

您好,

我正在尝试使用TLV320AIC3253EVM-K来评估数字PDM麦克风 我已将麦克风连接到评估套件的J6。 我已移除跳线W15。 所有其它跳线和开关均正确。
麦克风以3.12MHz输入时钟频率工作,但评估模块(EVM)以默认44kHz工作。
是EVM自动生成麦克风的3MHz输入时钟频率,还是我需要自己定义它? 如果我需要自己定义,请告诉我在哪里可以定义它。
此外,麦克风输出是否会自动减至44kHz? 或者,我是否需要将EVM的默认频率更改为3MHz并自行执行小数和低通滤波?

谢谢,此致,
Jagrit Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagrit,

    麦克风时钟由编解码器提供,前提是内部时钟树设置正确。 您可以以参考数字麦克风代码为例。

    编解码器将从麦克风获取数据,并在内部将其采样降低到系统采样率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    非常感谢您的帮助。

    此致,
    Jagrit Arora