This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:能否#39;无法正确安装驱动程序,我在Win7和XP上进行了测试

Guru**** 2460930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761307/tlv320aic3101evm-k-can-t-corretly-install-the-driver-i-tested-on-win7-and-xp

部件号:TLV320AIC3101EVM-K
主题:TLV320AIC3254中讨论的其它部件

您好,

我最近获得了此EVM,并插入了USB。 但我无法正确安装驱动程序。我使用的驱动程序来自TI网站,如下所示。 我在Win7和XP上进行了测试,但都失败了【报告:“找不到驱动程序文件”】。如果有需要注意的地方,请提出建议。 谢谢。

还尝试了英语路径,结果相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    余堂

    请查看下面的主题,看看它是否有助于您解决您的问题:

    e2e.ti.com/.../75.8742万

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我完全按照 winxp的以下说明操作,但始终显示“unknown”(未知)。  我在WDM中移除了"未知设备",并尝试了至少3次。每次插入USB时,它还显示"找到新设备并尝试安装驱动程序",然后失败了。这有点令人沮丧。我的客户也遇到了同样的问题。  

    您能否仔细检查此驱动程序是否没问题? 情况有点紧急。

    1. USB-MODEVM_Vista&7.inf

    USB-MODEVM_WDM.inf

    安装这些文件的说明:

    USB-MODEVM_Vista&7.inf 安装:
     要将此文件的内容应用于系统设置,请单击右键
     此文件,然后选择“安装”。 如果在此之前设备已插入
     文件,则需要从"未知
     设备"类。

    ----------------------------------

    USB-MODEVM_WDM.inf安装:

    要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
     至%SystemRoot%\inf并重新启动计算机。 如果设备是
    在复制此文件之前安装,需要删除设备
    从Windows设备管理器中的“未知设备”类。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "USB-MODEVM_Vista&7.cat"。 在哪里可以找到此文件。 此文件是否应包含在驱动程序中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "USB-MODEVM_Vista&7.cat"您在哪里可以看到此文件?
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的USBMODEVM是否显示在设备管理器中?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。在设备管理中仍显示为“未知”。 ‘s,我对驾驶员的修正表示怀疑。 我和我的客户都未能在所有 类型的Windows系统上安装驱动程序,甚至包括虚拟机。 请在以前未安装此驱动程序的干净Windows系统上试用此驱动程序。如果可以,请共享您正确安装的驱动程序。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从"USB-MODEVM_Vista&7.inf"查看此信息

    [版本]
    signature=$Windows NT$
    class=visaUsbDevice
    ClassGUID={A3330EDF-239D-4206-833B-1D58952613D5}4206}</s>5895.2613万
    提供程序=%Va 0 %
    2012年02月05日 ,1.0
    CatalogFile=USB-MODEVM_Vista&7.cat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岳唐

    此驱动程序适用于Windows Vista或Windows 7。 如果禁用签名检查,它也将在Windows 10上工作。

    我肯定该驱动程序的工作方式与我在运行Windows 7的计算机上安装的一样,我已经帮助许多客户在其他Windows Vista,7和10计算机上安装该驱动程序。

    您的USBMOD-EVM可能有损坏的固件,但如果EVM是新的,我不会期望这一点。 如果它已与其他TI EVM (如TLV320AIC3254)一起使用,则固件会有所不同,因此GUI将无法识别电路板

    如果您确信已正确安装驱动程序,但仍无法正常工作,我建议您重新安装固件。

    说明如下:
    e2e.ti.com/.../273.1841万

    必须严格遵守说明。 不可否认的是,DFUTEST有点小瑕疵。如果你按照所写的说明操作,你会觉得很好。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该委员会是新的。 我试了大约20次指令,也在步骤5中被卡住了。 可能是主板损坏了。 我会尝试一个新的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您必须先拔下USB电缆,然后短插SDA和SDL,然后插入电路板,启动软件,软件打开后,移除短路。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全按照说明操作。  当然,

    (1)第一步,我拔出了USB电缆,

    (2) NEXT,短SDA(1)和SCL(3),

    (3)然后 插入USB打开电源,等待5秒及以上,

    (4)然后,将SDA与SCL之间的跳跃移走

    (5)打开开关。

    我还要做5,4,也就是说,我先打开SW,然后移除短路。结果相同-"未找到DFU设备"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您如何缩短SDA和SCL?

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过连接USBMOD EVM上J6的引脚1和3来缩短SDA和SCL。 只需按照说明操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我又买了3块新板。 它们都不能正确安装驱动程序。 我还尝试了几台同事的笔记本电脑,都失败了。头痛!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也在旧笔记本电脑上尝试过,但仍然失败。请直接将驱动程序从"INF"文件夹复制并共享给我吗? 我非常怀疑从TI网站下载的驱动程序的修正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是第一次使用此EVM,请按照以下附件安装驱动程序。 同时确保主板中的“SW2”遵循以下描述:  

    "SW-2位置1至7应设置为打开,而2.8 应设置为关闭"

    e2e.ti.com/.../dfu_5F00_driver.7z