This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:关机时睡眠引脚波形异常

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771302/tas5720a-q1-abnormal-waveform-of-sleep-pin-when-turing-power-off

部件号:TAS5720A-Q1

大家好,

您能否了解TAS5720A-Q1的问题?

   关闭电源时,睡眠针脚上观察到异常波形。 在 TAS5720A-Q1 EVM和客户平台上均可看到其侧向。 能否 解释 一下为什么会发生这种情况?

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我们将查看一下,然后提供反馈。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,

    SPK_SLEEP下降似乎是合理的,因为VDD也应该同时下降。



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    您能否解释更多详细信息? 我的期望是,关闭电源时,SPK_SLEEP应保持低电平。 但是,SPK_SLEEP首先会变高,然后下降。 我需要客户的根本原因。

    谢谢!
    李三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,

    SPK_SLEEP是一个输入引脚,因此电压级别取决于客户DSP/BIOS。 我认为客户遵循了数据表指导,在将SPK_SD设置为LOW之前将SPK_SLEEP设置为HIGH。 因此详细步骤如下:

    1. DSP/BIOS检测到的PVDD低于阈值

    2.将SPK_SLEEP设置为高。

    3.将SPK_SD设置为低,然后设置为PWM停止。

    4. PVDD继续下降,VDD也下降。

    5.使用VDD的SPK_SLEEP高水平跌落。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    感谢您对顺序的了解。 我会通过电子邮件向您提出更多问题。

    谢谢!
    李三