This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换ADI

Guru**** 2460930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763873/replace-adi

你(们)好

TI能否取代AduM3210BRZ-RL7芯片?

谢谢你

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    感谢您就E2E提出问题。

    请查看ISO7720D。 它应该是ADuM3210BRZ-RL7引脚到引脚的替代,但具有更宽的工作电压和更高的最大数据速率。

    如果 您需要任何进一步的帮助,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan

    非常感谢您的推荐。
    目前,我们想更换ADI的芯片。
    下面还说明了TI是否具有相应的芯片。

    ADP5052ACPZ-R7
    ADP2370ACPZ-R7 5.0
    ADG804YRM
    ADP2384ACPZN
    ADP123AUJZ
    ADR127BUJZ
    AD8195ACPZ

    谢谢你。
    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    我是我们数字隔离器的专家-所以我对模拟器件的这些其他部件以及德州仪器(TI)的相应部件不太熟悉。

    我有两条关于如何继续的建议:

    选项1:TI.com具有内置的交叉引用搜索。 在TI.com上搜索部件号(即使这是Analog Devices部件)。

    在“交叉参考”下,您应该看到TI的类似部件列表或TI上的类似部件登录页。  

    选项2:将零件张贴在E2E上,作为单独的支柱,以便每组零件的专家可以参与。  

    Jerry,这是否有帮助?

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    非常感谢。

    杰瑞